结果:找到"daplink keil",相关内容4条
  • keil中无法识别到daplink
  • 我在在线编译下载成功点灯,用flyMCU也成功点灯,(是否能否排除不是物理连接的原因)但是同样的连接下keil无法识别。我每次烧录都已经物理断开连接在换一种方法烧录。我用过右键用开发者模式打开keil同样识别不到。(daplink灯一直在闪烁)我的系统是win11,已经阅读过官方的飞书文档,但是还没有解决。附上连上开发板和daplink在设备管理器的截图。望解答疑惑。想着更新驱动程序但是和教程不一致。
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: daplink keil 发帖人:旧梦多故人 发帖时间:2023-11-09 18:21:00
  • 立创梁山派GD32F470ZGT6--安装KEIL5.37环境
  • 1.软件下载;2.软件安装;3.软件注册;4.导入芯片包;5.更新编译器;帖子中出现的软件均上传至百度网盘,需要请自取。资料链接一定要放在开头链接:https://pan.baidu.com/s/1tzoOWtzf-2AiwYcftqwvzw?pwd=1hzh提取码:1hzh1.软件下载如果不想去官网下载,可以直接使用上面的百度云链接上的KEIL5.37安装包里的文件进行安装(如果你没有会员,建议还是去官网下载得了)去到keil官网:www.keil.com(直接复制该链接)点击上面的菜单栏中的【Download】跳转的下载界面进入界面后,选择【ProductDownloads】进行产品下载...
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 Keil环境 GD32 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-05-31 12:56:00
  • DAP-link简易仿真器的win7驱动
  • 买了梁山派的GD32F470开发板,拆封,下载资料,上手一试为快。结果被一盆冷水直接浇熄了—仿真器没有驱动!找技术服务,技术服务说win10没问题,win7是我的电脑环境问题。换了win7(32位和64位)都不行。网上找资料解决,也找了n多驱动,终于搞定!分享给大家DAP_link的win7驱动问题.zip,本文件回答什么人需要以及怎么操作问题ARM仿真器功能不正常安装此驱动.zip,压缩包含驱动文件。2023.4.1
  • 所属专栏: 开源设计 标签: DAPlink仿真器 win7驱动 梁山派 发帖人:fuyl 发帖时间:2023-04-02 09:10:00
  • DAPlink软件外包
  • 使用GD32E505RBT6实现DAPlink仿真器功能,要求:1.实现GD32E505RBT6的USB高速功能2.实现虚拟串口3.需要100%自己移植官方的DAPlink库4.实现DAPlink的SWD接口仿真功能
  • 所属专栏: 项目外包 标签: DAPlink仿真器 发帖人:我是何小P 发帖时间:2022-07-08 17:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: